Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner?
Issue
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the  M580 or NOC DIO scanner?

Product Line

Unity pro, M580, BMENOC03*1, Control Expert

Resolution

Follow instructions in the attached document.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner.zip [861.81 KB]