Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the DIO scanner of a NOC in M340 configuration?
Issue

how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the  DIO scanner of a NOC in M340 configuration?.

Product Line
M340

Environment
Unity Pro, Control Expert



Resolution

The attached document explains the procedure.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Changing Data Types in DDDT M340 and BMXNOC.zip [118.8 KB]