Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the PDU removable that's included inside the NetShelter CX AR4000MV?
Issue:
A customer wants to replace the PDU in a NetShelter CX Mini.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
AR4000MV, all serial numbers.

Cause:
The brochure doesn't show if the PDU is removable.

Resolution:

The PDU that ships installed inside the AR4000MV is removable.