Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the relays and digital outputs on the Process ATV600 / ATV900 series be controlled over the network?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Use Network Protocol to control Relays and Digital Onputs on the ATV600/900 Drives.

Product Line:
Process ATV600 ATV900

Environment:
All models

Cause:
NA

Resolution:
Yes.
The relays ( R1 / R2 / R3... ) and digital outputs ( DQ1 / DQ2... ) can be controlled from the network by writing to address 5212.  The relay or digital output assignment needs to be set to "Not Assigned".  If it is assigned to a function, then the network write on the corresponding bit will not affect it.  See the attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
OL1R.pdf [22.41 KB]