Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there an 115V option module available for Process Drives?
Issue:
Is 115V option module available with Process Drives?

Product Line:
Altivar Process, ATV600, ATV900, ATV630, ATV930, ATV660, ATV960, ATV980

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
No, 115V option module is not available for Altivar Process Drives.