Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is maximal cross section of the cable at front and rear terminals? Asfora, EPH57001xx loudspeaker outlets
Maximal cross section for connection at front and rear terminals is 2,5 mm2. It is only suited for cables for loudspeakers.