Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to read variables directly from the M580 Safety CPU safe task using OFS.
Yes, OFS V3.61 allows to access in Read to the safe variables using prefix "SAFE" before (ex : SAFE.bool1). Write access is possible also, but only in "maintenance" mode.