Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can SoMachine controller communicate to a HMI program with Vijeo XD V3.0
Issue:
How do I setup communication between the Controller and HMI and link the variables.

Product Line:
M238, M241, M251, M258
HMIGTO, HMIG3U

Environment:
SoMachine V4.3
Vijeo XD 3.0

Resolution:
Vijeo XD V3.0 is not integrated with SoMachine V4.3
You have to create a separate SoMachine application for the M251 controller and a separate Vijeo XD V3.0 application for the Magelis HMI.

In Vijeo XD, use the SoMachine Network driver under Schneider Electric.  Copy the Node name from the SoMachine application.
Create a symbol link and browse for the application name XML file to import the tags from SoMachine to Vijeo XD.  This file is created during a download in SoMachine.