Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find the heat dissipation of the ATV930 and ATV950 series drives?
Issue:
Heat dissipation (Watts loss) information needed for the ATV930 / ATV950 series drives.

Product Line:
ATV930 / ATV950

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
N/A

Resolution.
This information can be found in the installation manual for the ATV930/ATV950 series drives.   See attached file

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV930_950_Installation_manual_extract - Power Dissipated.pdf [78.58 KB]