Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can ABE7H20E200 work with BMXDDI6402K module
Question:
Can ABE7H20E200  work with BMXDDI6402K module?

Answer:
Yes.
As the telefast base is same except that the accessory cable is different.
So  the  BMXDDI6402K module can work with pair ABE7H20E200 modules with cables of ABE7H34E

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
2018Feb_Telefast.png [98.31 KB]