Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can we use old BSH140.M motor with LXM32? Is the a performance table?
Yes, there is Lexium torque-speed tool in attachment where you can select BSH1401M/BSH1401M2/BSH1401M3/BSH1401M4 + LMX32

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
lexium servo - torque speed curves - v2.04.xls [752.5 KB]