Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why can I not see Display Configuration Menu on ATV61 drives?
Issue:
Display Config under the Main Menu is not visible.

Product line:
Altivar 61, ATV61

Environment:
n/a

Cause:
n/a

Resolution:
To see the Display Config menu, the drive must be in Access Level of Advanced or Expert. You also have to have the Password function deactivated or turned off.