Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What terminal blocks can be used with a BMXDDO1602 I/O module?

Issue:

What terminal blocks can be used with a BMXDDO1602 I/O module?

Product Line:

BMXDDO1602

Resolution:

BMXDDO1602 I/O module can be used with one of the following terminal blocks:

- BMXFTB2000 - Cage clamp
- BMXFTB2010 - Screw clamp
- BMXFTB2020 - Spring clamp

The terminal blocks will have to be ordered separately, the BMXDDO1602 I/O module does not come with any terminal block.

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)