Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the hardware and software requirements for Vijeo Designer v6.2?
Issue:
What are the hardware and software requirements for Vijeo Designer v6.2?

Product Line:
VJD, Vijeo Designer

Resolution:

The following table lists the system requirements for the Vijeo Designer Editor.

Requirement

Vijeo Designer Editor

Platform

PC

CPU

Pentium 4 - 2 GHz or faster recommended

Memory

1 GB minimum, 2 GB or more recommended

Available Disk Space

2.0 GB or more on hard disk

Operating System

Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3 or higher)

Microsoft Windows 7 32 and 64 bit

Microsoft Windows 8.1 32 and 64 bit

Microsoft Windows 10 32 and 64 bit

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 6.0 (Version 7 or higher recommended)