Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why do I get an error when I try to connect to ILS1R851S1390 with Lexium CT?
Lexium CT requires an additional motor database file in order to connect to ILS1R851S1390.

The motor database file is attached to this knowledge article

The file should be downloaded and then copied into the installation directory for the database files of Lexium CT.

For Windows 7 the location will be…   Program Files (X86)/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

For Windows XP the location will be …. Program Files/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

Customers using virtual machine installations must locate the “database” folder for their particular installation layout and paste the database file into the database folder.


rev 3-19-18


Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ids085300_01002.gdb [21.92 KB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: