Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find the information on the maximum input line currents for the ATV320 drives?
Issue:
Maximum Input Line Currents specifications for an ATV320

Product Line:
Altivar ATV320

Environment:
All

Cause:
Designing power circuit

Resolution:
The maximum input line currents are published in the installation manual NVE41289.
https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE41289/

All Altivar Drive and Altistart Softstart Manuals
http://www.altivardrives.com/3