Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV340 have programmable logic functions like the ATV32 and ATV320?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Wondering if the ATV340 drives have programmable logic functions, like the ATV32 and ATV320?

Product Line:
ATV 340

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
The ATV32 and ATV320 have logic functions that you can program via SoMove.  The ATV340 is configured like the ATV630 and the ATV930, so the answer is No, there is no internal logic.