Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the IP degree of protection of the new Harmony + products ?
The global range is IP66, IP67, IP69 and IP69K, find a declaration of conformity where you can find the sub-families which are concerned.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
18-006 C&S Harmony d22mm heads IP66, IP67, IP69, IP69K.pdf [44.72 KB]