Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Altivar Process ATV600 and Speed error in Profidrive ZSW1.8 when controlling drive on Profinet
The speed error (also known as velocity error) is the difference between the target speed setpoint and actual speed. If this value exceeds the speed error tolerance while controlling speed PID, the bit will signalize out of tolerance range.
The tolerance range cannot be set by a simple parameter. The tolerance range depends on speed loop setting (proportional gain, integral time).
This speed error bit exists on profinet/profidrive only. For other communications, ETA does not have this bit.