Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the default serial port settings in PM1130H meter ?

Issue:

Customer wants to know the default serial settings on the PM1130H meter

Product Line:

PM1130H meter

Environment:

Hardware/Devices

Cause:

Customer would like to know configurations and cannot access for any reason


Resolution:

The meter is factory-configured with the following default serial communications settings:

Protocol = Modbus RTU
• Address = 1
• Baud rate = 19200
• Parity = Even

Documentation: EasyLogic PM1130H Dual Source meters