Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the ATV312 compatible with the VW3A1006 HMI Keypad?
Issue:
Is the VW3A1006 keypad compatible with the ATV312?

Product line:
ATV31, ATV312

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Firmware Compatibility

Resolution:
Yes, the VW3A1006, VW3A1007, and VW3A1101 keypads are compatible with the ATV312 series drives.