Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV320 - Why don't I see nPr [nominal motor power] in the SIn [Simply Start] menu?
Issue:
Unable to see nPr in the SIn menu on the Altivar Process ATV630

Product Line:
ATV630

Environment:
All

Cause:
Programming

Resolution:
This occurs when CONF > FULL > DRC- > ASY –
  • nPC is set to CoS
(Note: For the majority of applications, CoS seems to work better)

**When the ATV320 replaces ATV312, the correct setting is CoS**

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Danh mục:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Danh mục: