Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is a BMEAHI/BMEAHO card only configurable with DHCP in a M580 architecture?
Issue

Is a BMEAHI0821 card only configurable with DHCP in a M580 architecture?

Product Line

BMXEAHI0821

Resolution

The FDR (faulty device replacement) functionality is a feature used by CPU/NOC to assign the same IP and configuration to a new BMEAHI0821 module when replacing a faulty one on the same rack/slot. The module gets its IP only via DHCP (dynamic host configuration protocol) and configuration is transferred from the FDR server of the CPU or NOC.