Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there any documentation comparing the Sepam relay to the SEL-751 relay?
Issue
A customer would like documentation comparing our Sepam relay to SEL-751.

Product Line
Sepam 20 series
Sepam 40 series

Environment
Documentation

Resolution
Please find two documents attached. One compares the Sepam 42 to the SEL-751 and the other compares the Sepam 24 to the SEL-751A (I).

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Comparison Guide - Sepam S42 to SEL-751.pdf [134.32 KB]
Comparison Guide - Sepam S24 to SEL-751A-I.pdf [134 KB]