Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a disconnect switch in the process drive ATV630?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Is there a disconnect switch in the ATV630?

Product Line:
Altivar ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The Altivar ATV630 process drive does not have disconnect switch built in, unless you order with the EU Suffix on the part number which is equivalent to certain models of the ATV650.