Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which drives offer thermal monitoring of the braking resistor?
Issue:
Drive selection for thermal monitoring of the braking resistor.

Product Line:
Altivar drives

Environment:
ATV340, ATV930

Cause:
Braking resistor thermal monitoring

Resolution:
Both the ATV340 and ATV930 offer braking resistor monitoring including thermal state.