Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can we have multiple RDREC_Q function block triggered at the same time to read data from the profibus slave.
The PRM module has one mailbox, so it is advisable to trigger only one RDREC_Q block at a given point of time.