Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are the dimensions the same between ATV21 and ATV212 AC Drives of the same voltage and power rating?
Issue:
Is there a frame size difference between ATV21 and ATV212 AC Drives?

Product Line:
Altivar 212,
Altivar 21

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Mounting

Resolution:
There is no difference. The Altivar ATV21 and ATV212 frame sizes are exactly the same.