Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between different models of the PM5500 series meter?

Issue
Need to know the difference between the three different models of the PM5500 series.

Product Line
PM5500

Environment
Product Selection

Cause

The user may have issue finding the part datasheet.

Resolution
The PM5500 models have different display and mounting options.

Reference NumberSystem Recognized Part NumberDisplay/Mounting Type
PM5560METSEPM5560Integrated Display + Panel Mount
PM5563METSEPM5563No Display + DIN Rail Mount
PM5563RDMETSEPM5563RDRemote Display + DIN Rail Mount