Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between different models of the PM8000 series meter?

Product Line
PM8000

Resolution
The PM8000 models have different display and mounting options.

PM8000 Models

The PM81XX is Essential

The PM82XX is Standard

The PM83XX is Advanced model.

Click this link below for the different options on page 6:

Data Sheet Link