Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which EFB Toolkit version is compatible with Unity pro V12 and V13?
Issue

The latest EFB Toolkit version is V8. Is this compatible with Unity V12 and V13?

Product Line

Unity pro


Resolution

Unity pro V13 release notes states: “Unity Pro V13 and Unity EFB Toolkit V8.0 cannot be installed on same computer. This will be fixed in further release of EFB Toolkit.