Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why is the Local/Remote selection not showing up under the R1 selection table in the IO relay configuration?
Issue:
The Local/Remote configuration on IO Relay.

Product Line:
ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
They want the R1 relay to show Local or Remote status

Resolution:
Check your firmware version it needs to be version V1.6IEXX or above for this feature to be available.