Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATS48 offer phase reversal protection?
Issue:
Protection against phase inversion with ATS48.

Product Line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
All models

Cause:
NA

Resolution:
The ATS48 does have a phase inversion protection feature, but it needs to be activated.  In the PrO menu, set PHr = 123 or 321 to match the required rotation.  If the rotation does not match, the ATS48 will fault with PIF code.