Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the VW3A1101 keypad compatible with the ATV320 Drive?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
VW3A1101 keypad compatibility with ATV320

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Compatibility

Resolution:
Yes, the ATV320 drive is fully compatible with the VW3A1101 keypad.
You can also utilize the OPEN / SAVE AS functions to upload / download from one ATV320 to another as long as the part numbers and firmware matches.