Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does EcoStruxure Operator Terminal Expert (formerly known as Vijeo XD) have an OPC-UA Client driver?
Issue:
Looking for the ability to connect via OPC-UA Cient driver with a Magelis HMI.

Product Line:
Vijeo XD, EcoStruxure Operator Terminal Expert

No, EcoStruxure Operator Terminal Expert (formerly known as Vijeo XD) does not have an OPC-UA Client driver.

NOTE: The EcoStruxure Operator Terminal Expert does have an OPC-UA Server that can be enabled.