Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do we offer a NEMA 3R flange kit on the ATV600 and ATV900 process drives?
Issue:
Are the NSYPTDS5 Flange kits NEMA 3R rated?

Product Line:
NSYPTDS5

Environment:
All

Cause:

Resolution:
Flange kit  NSYPTDS5 + ATV630/ATV930 drive association has not been approved to be NEMA but has qualified to be IP55 only conforming too IEC standards.