Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the Tesys T product (LTMR) available with Profinet serial communication option?
Issue:
Is the Tesys T available with Profinet?

Product Line:
LTMR Tesys T

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Customer would prefer to use Profinet communication with his Tesys T.  He can use Profibus DP if Profinet is unavailable.

Resolution:
As of 07/2022, Profinet is not available and currently there is no plan to develop Profinet support for the Tesys T LTMR product line.