The maximum Ethernet port for M340 CPU system is 3 including the port on PLC. Therefore, a maximum of two BMXNOR0200 modules
can be inserted in a M340 system.
can be inserted in a M340 system.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Nhãn hiệu của chúng tôi
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Sản phẩm
Hỗ trợ
Công ty