Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the Maximum number of BMXNOR0200 module which can be installed with a Modicon M580 CPU local rack.

Issue:
What is the Maximum number of BMXNOR0200 module which can be installed with a Modicon M580 CPU local rack?

Product Line:
BMXNOR0200H

Environment:
All

Resolution:
The maximum number of BMXNOR0200 which can be installed within a local rack containing M580 CPU is 6.
It also depends on the model of M580 CPU is being used.

1. BMEP58 6040 can accommodate 6 BMXNOR0200 modules.
2. BMEP58 5040 can accommodate 4 BMXNOR0200 modules.
3. BMEP58 4040 can accommodate 4 BMXNOR0200 modules.
4. BMEP58 4020 can accommodate 4 BMXNOR0200 modules.
5. BMEP58 3040 can accommodate 3 BMXNOR0200 modules.
6. BMEP58 3020 can accommodate 3 BMXNOR0200 modules.
7. BMEP58 2040 can accommodate 2 BMXNOR0200 modules.
8. BMEP58 2020 can accommodate 2 BMXNOR0200 modules.
9. BMEP58 1020 can accommodate 2 BMXNOR0200 modules.