Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the ATV320 be set to maintain running speed if the Modbus communication is lost?

Issue:
Maintain running speed on the ATV320 even if the Modbus communication is lost.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
Yes this can be done.
Parameter SLL in the Com Fault Management menu and can be used to modify the behavior of the VFD after a communication interruption: including the option to run at the last commanded frequency or to run at a fixed (fallback) speed.

Care must be taken to ensure safe operation of the equipment...see the drive programming manual for details.
somove

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Danh mục:
Tìm hiểu thêm
Danh mục: