Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I use a standard 0-10Vdc input on a bipolar (+10)/(-10Vdc) input?
Issue:
Using a standard 0-10Vdc input on a bipolar input

Product Line:
ATV31, ATV312, ATV61, ATV71,

Environment:
All series

Cause:
At 5Vdc the drive ramps to full speed.

Resolution:
Must use a bipolar signal to get the proper scaling and reference.
Bipolar analog input 0 ± 10 V (max. safe voltage ± 30 V)
The + or - polarity of the voltage on AI2 affects the direction of the setpoint
and therefore the direction of operation.