Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to activate the Site Manager with Vijeo Designer runtime
The HMI RunTime includes the SiteManager software if the hardware target supports it.
To activate this feature in Vijeo Designer target:
Enter offline mode, click "Main Unit Settings / Remote Viewer Settings", then select "SiteManager Embedded".
  • In order to start the SiteManager software, set "Remote Management"/"Access Control" to "Enable"
  • In order to stop the SiteManager software, set "Remote Management"/"Access Control" to "Disable"