Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does RealStream Lift Station use unsolicited messaging in DNP3?
Yes. RealStream has all Alarms (not alerts) setup to do unsolicited messages. This allows the poll rate of the RealStream Lift Station to be set low, but still get real-time alarms from the station.