Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
A-RUN_PRIM / B - RUN STBY / TASK OVERUN is Displayed in Status Bar while Connected to M580 HSBY CPU 6040 Unity 13 XLS However %S19 is set to Zero
When FAST task is created and there is no section in FAST task, then TASK OVERRUN is displayed

you can either Delete FAST task if it's not used. or at least create  one section with very simple logic to avoid this error