Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the ATV320 24Vdc logic input loading?
Issue:
What is the consumption on the ATV320 digital inputs?

Product Line:
ATV320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Calculating external power supply requirements

Resolution:
The ATV320 digital inputs, DI1 thru DI6, consume 7mA each.  The STO input consumes 16mA.