Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes an InF7 or internal error 7 on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
ATV630 and ATV930 have an INF7 (Internal Error 7) and will not run.

Product Line:
ATV600 and ATV900 series drives.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Abnormal operation.

Resolution:
Internal Error 7 is caused by a communication interruption with CPLD component of the Control board.  Cycle power to reset this fault.  If the problem returns, please contact Schneider Electric Technical Support at 888-778-2733 for further assistance.