Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How does the points capacity allocate when routing function is implemented in BMXNOR0200
Question:
How does the points capacity allocate when routing function is implemented in BMXNOR0200?

Answer:
If customer is using routing function(forwarding function), the points counts should include both client side & sever side. So customer have to use half of capacity points(3500) at either client side or sever side.