Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Example of Command from SCADA/IEC104 to a SC110/MODBUS to operate a switch
Please refer to attached file

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Example of Command from IEC104 to MODBUS to operate a switch.pdf [500.7 KB]