Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV320 how to adjust directly the speed reference via the jog dial
Issue:
How can I adjust the speed from the jog dial on the drive?

Product Line:
Altivar ATV  Process Drive

Environment:

ALL

Cause:

Programming Wiring


Resolution:
To do the same as ATV312 after pressing Mode key.

ConF > FULL > CtL >
Fr1 = A1U1
CHCF = SEP (hold 2s)
Cd1 = tEr
ESC back to RDY

You can now press Enter (Dial) 3x to adjust the speed

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Command terminal HM 3.docx [40.84 KB]