Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How is the JOG function programmed on the ATV340 drive?
Issue:
How to program the ATV340 drive for JOG?

Product Line:
Altivar 340

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
From the main menu, select menus Complete settings -> Generic functions -> Jog.
Default settings as follows.
JOG    Jog assignment, set as appropriate
JGF    Jog frequency,    10 Hz.
JGT    Jog delay,    0.5 s.

See attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV340 JOG.pdf [135.48 KB]